This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:零中频设计参考资料

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338237/adc12dj5200rf-zero-if-design-reference-materials

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: TRF1208

您好!

我的客户正在考虑使用 ADC12DJ5200RF 设计零 IF 应用。

使用 ADC12DJ5200RF 实现零 IF 应用是否存在任何问题?

如果您有此配置的参考设计数据、请提供。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    不存在任何问题、您能否详细介绍您具体想要做什么?

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。

    客户正在寻找平衡-非平衡变压器设计的参考、以便通过 ADC12DJ5200RF 接收零 IF 信号。

    您能否提供与此相关的设计数据?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    如果您想了解平衡-非平衡变压器设计、那么您可以查看 TI.com 上提供的 EVM。 唯一需要注意的是、我针对特定基本重量选择的这个平衡-非平衡变压器大约为100s kHz - 9GHz。 因此,根据您的客户对 bw 的要求,他们可能希望选择不同的东西。

    此致!

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我想 对直流耦合信号应用数据表中图8.5中的电路图。  

    EVM 没有如图8所示的电路。

    我需要提供图8中的电路图。

    此致。

    Jongroh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongroh、您好!

    我已检查、就原理图而言、我们必须提供的壁橱式设备是 TI.com 上提供的 TRF1208 + ADC12DJ5200RF EVM 设计。

    此致!

    埃里克