请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC-RTD-CONFIG-CALC 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
大家好!
我正在设计用于 RTD (PT100传感器)的信号调节电路
我设计了电路并获得了直流分析图电压与电阻间的关系为线性
我想要一个电阻温度之间的图表, TINA-TI 中的温度分析显然没有帮助我
有人能帮忙吗?我如何得到电阻和温度之间的图表?
我将电阻从100欧姆变化到1000欧姆、我希望以 mV 或电流的形式输出4 -20mA 范围
请有人帮我解决这个问题,这是一个真诚的要求
谢谢!