This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:确认上述用例的产品使用能力

Guru**** 2675225 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339829/dac43204-confirming-usage-ability-of-product-for-mentioned-use-case

器件型号:DAC43204

您好!

我想 在设计中使用 DAC43204、通过控制其输出电压、我想调节高电压电源(0-500V)。 但是、由于该器件的最大输出电压接近5V、并且至少需要20V 来控制高电压、因此我计划为放大器提供 DAC 输出、以将其放大5倍。 我想确认是否可以通过这种方式使用器件而不受任何限制。 另外、如果有任何限制、请为该工作推荐一些其他器件。

提前感谢。

此致、

克里蒂卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritika:

    只要不违反电源限制和输出电压绝对最大值、使用具有高增益输出级的 DAC 应该不会出现任何问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您对此事的及时关注。