This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548:CC1260RGZR 和 TLV2548MPWREP

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339328/tlv2548-cc1260rgzr-and-tlv2548mpwrep

器件型号:TLV2548

您能否告知以下器件的状态、这些器件之前在网站上未找到、但现在处于"正在供货"状态。

CC1260RGZR
TLV2548MPWEREP

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinisha:  

     TLV2548MPWEEP 是一款正在运行的器件、TLV2548IPWR 将返回到正在运行状态。 我无法对 CC1260RGZR 进行评论、因为它不是我们产品系列的一部分。

    请 作为单独的帖子重新提交 CC1260RGZR、使其转至正确的产品系列。

    谢谢。  

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清