This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:CS 低电平和高电平之间的基准电压差、以及寄存器设置默认值

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337491/dac80508-ref-difference-between-cs-low-and-high-and-register-setting-as-default

器件型号:DAC80508

尊敬的朋友:

我的客户直接测试了仅仅将 CS 设置为低电平和高电平的芯片 REF。 寄存器设置为默认设置、使用内部参考。

它们在 REF 和 GND 之间放置了1uF 电容器。

这是 CS 低电平。 基准电压为2.49952V。

  

这是 CS 高电平。 基准电压为2.49941V。

您可以检查原因。 客户想为 ADC 使用此基准。

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    在此变化期间、请测量来自基准引脚的负载电流。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!  

    感谢您的回复。 没有负载连接到基准。 只需打开并连接到 1uF 电容器。 是否有任何内部机制导致基准输出发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您对数字线路使用什么电压? CS 还连接到什么其他设备?

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    数字电压为5V、DAC80508的 CS 引脚没有其他连接。 我认为 在 EVM 中测试很简单。 您可以看看内部 机制吗? 客户需要将此基准用于其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这样的偏移通常是由 PCB 上的局部接地电位引起的。  DAC 的 GND 引脚是否直接连接到 GND 平面? 该平面与用于测量的平面是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的回复。 是指 CS 设置为高电平和低电平的时间。 REF 输出可能会参考不同的 GND 平面? 客户直接测试 REF。 我认为测量环路可能是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我们可以通过 EVM 进行测试吗? 可以非常快速地检查它。 只需将 CS 设为高电平和低电平即可。 使用内部基准检查差异。 客户的项目现在处于待定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们观察了 EVM、发现基准电压没有发生明显变化。  我假设我们会在这里看到某种接地偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul,ć

    感谢您的支持。 通过万用表进行测量? 这个变化非常低。 仅为0.1mV、如图中所示。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了高精度仪表。  请注意、EVM 在系统中具有直接接地路径和共享接地。  我们能否回顾一下客户的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、非常感谢您的支持。 客户已检查通过连接器访问 DAC 板的电源和接地。 它们将更改设计、以确保 DAC 具有直接接地路径。