This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101EVM:无法使用 EVM

Guru**** 2930630 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101EVM, MSP430F5529, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339607/dac121s101evm-cannnot-use-evm

器件型号:DAC121S101EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP430FR5969

您好、团队成员:

我的客户和我在使用此 EVM 时遇到问题。 (我的 PC 无法识别 DAC121S101EVM)

我已尝试"DAC121S101EVM Booster Pack 用户指南"、但无法更新 USB 驱动程序。 (第2.3节第7页)
因为我在设备管理器中找不到"MPS430-USB 示例"。 (我正在使用 Windows 10)
(我能够完成第2.2节、我已对该节的 MSP430 Launch Pad 固件进行了升级)

检查您是否可以完成 "DAC121S101EVM Booster Pack 用户指南"、并查看

此外、我在 DAC12xSxxx 文件夹的目录中找不到"TI_ADC_DAC_EVMs"。
它位于何处?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我能够在以下位置找到 TI_ADC_DAC_EVMs.inf 文件:  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC12xSxxx\Driver

    我假设固件升级应用能够识别您的 LaunchPad。

    我必须看看能否找到 MSP430F5529来对此进行测试。

    当我插入 MSP430FR5969时、我没有看到任何 "MPS430-USB 示例"。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    谢谢、我 在 PC 上找到了 TI_ADC_DAC_EVMs.inf 文件!

    我假设固件升级应用程序已识别您的 Launchpad?

    是的、固件升级应用已识别我的 launchpad、并且我已完成将"dac12xsxxx_FW-v0.87.txt"下载到 LaunchPad。
    但是、它不显示任何"MPS430-USB 示例"。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我能够获得 MSP430FR5929并成功更新固件。  
    但是、和你一样、我没能让 MSP430 USB 示例显示出来。

    ADC/DAC 的驱动程序只提及 Windows 2000、XP 和 Vista、因此我怀疑 EVM-MSP 可能不能在当前的 Windows 10上运行。

    我建议使用外部 SPI 控制器或手动配置 LaunchPad 以发送特定的 SPI 消息。
    下周我会跟其他工程师仔细审查、看看我是否遗漏了任何东西。

    我们将考虑更新此 EVM 格式。

    谢谢。
    卢卡斯