早上好!
我无法理解为什么每次捕获数据时我会看到不同的 SNR、SINAD 和 SFDR 测量值。 跳变大约为正负10dB。
我正在使用连接到 TSW1400 Rev D 数据采集卡的 ADS5444SP Rev B EVM。 我曾尝试用一个带通滤波器连接到 CLK 和输入信号、成功地稳定了 SNR 和 SINAD、但滤波器会导致 dBFS 超过-1dBFS 。 我不想通过增大器件的信号功率来烧毁器件。 请告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好!
我无法理解为什么每次捕获数据时我会看到不同的 SNR、SINAD 和 SFDR 测量值。 跳变大约为正负10dB。
我正在使用连接到 TSW1400 Rev D 数据采集卡的 ADS5444SP Rev B EVM。 我曾尝试用一个带通滤波器连接到 CLK 和输入信号、成功地稳定了 SNR 和 SINAD、但滤波器会导致 dBFS 超过-1dBFS 。 我不想通过增大器件的信号功率来烧毁器件。 请告知。
感谢您回复 Rob、
忘记在设置中提到的事情。 我正在将 Rohde & Schwarz SMA 100信号发生器用于时钟和信号。 对于时钟、我的设置是250MHz 频率和15dBm 级别。 对于信号、我的设置是100MHz 频率和9dBm 电平、以匹配数据表中的-1dBFS (没有带通滤波器)。 SNR SFDR 和 SINAD 读数仍然不一致、某些捕获结果达到70dB、而其他捕捉结果在相同 DUT 下降至60dB。
恭敬敬敬
尼古拉
尊敬的 Nikolay:
以下是一些优秀的滤波器公司、可用于为您的评估获取其他滤波器。
此致、
Rob
https://www.minicircuits.com/WebStore/RF-Filters.html
https://markimicrowave.com/search/?keyword=filter&item_per_page=10&page=1&min=&max=