This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5444:在 SNR、SINAD 和 SFDR 的捕获之间跳转

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329781/ads5444-jumps-between-captures-for-snr-sinad-and-sfdr

器件型号:ADS5444

早上好!

我无法理解为什么每次捕获数据时我会看到不同的 SNR、SINAD 和 SFDR 测量值。 跳变大约为正负10dB。

我正在使用连接到 TSW1400 Rev D 数据采集卡的 ADS5444SP Rev B EVM。 我曾尝试用一个带通滤波器连接到 CLK 和输入信号、成功地稳定了 SNR 和 SINAD、但滤波器会导致 dBFS 超过-1dBFS 。 我不想通过增大器件的信号功率来烧毁器件。 请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    目前我不会使用带通滤波器。 为时钟使用信号发生器、并确保 EVM 上时钟 SMA 的信号是+10dBm。

    然后在 EVM 的模拟输入 SMA 上施加输入信号并使用-10dBm 电平启动、您可以缓慢增大电平。

    首先开始、查看您的 HSDCPro 测量(SNR/SFDR 等)是否稳定、并告知我们。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Rob、

    忘记在设置中提到的事情。 我正在将 Rohde & Schwarz SMA 100信号发生器用于时钟和信号。 对于时钟、我的设置是250MHz 频率和15dBm 级别。 对于信号、我的设置是100MHz 频率和9dBm 电平、以匹配数据表中的-1dBFS (没有带通滤波器)。 SNR SFDR 和 SINAD 读数仍然不一致、某些捕获结果达到70dB、而其他捕捉结果在相同 DUT 下降至60dB。   

    恭敬敬敬

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    您能解释一下以下内容的含义吗?

    Unknown 说:
    但过滤器导致 dBFS 超过-1dBFS 

    这是否意味着您的基频降至-1dBFS 以下?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    使用带通滤波器、基波下降至-22dBFS。 我还尝试了使用滤波器将信号电平增加到15dBm、这将基波电平提高到-20dBFS。 如果没有滤波器且信号电平为9dBm、则具有-1dBFS。

    恭敬敬敬

    尼古拉·伊尔科夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    似乎问题是使用带通滤波器驱动到满量程。

    根据发送的数字、滤波器引入的损耗略高于20dB。 这是一个很大的问题。 您的频率是否处于滤波器通带的中间位置? 您是否有其他可以尝试的滤波器、这些滤波器的损耗可能更少?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:  

    是的、频率位于滤波器通带的中间。 很遗憾、我没有任何其他过滤器可供我使用。  

    恭敬敬敬

    尼古拉·伊尔科夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    以下是一些优秀的滤波器公司、可用于为您的评估获取其他滤波器。

    此致、

    Rob

    https://www.minicircuits.com/WebStore/RF-Filters.html

    https://markimicrowave.com/search/?keyword=filter&item_per_page=10&page=1&min=&max=

    https://www.tte.com/

    https://reactel.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    是否可以分享您所获得的 FFT 性能的屏幕截图?

    此外、您要将 HSDCPro 设置为什么采样大小/FFT 深度?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我附上了使用带通滤波器时的性能屏幕截图。 我已经尝试使用程序提供的每个样本大小来运行程序。 我的默认样本大小是显示在65536图像中的样本大小。 我还尝试过 Mini-Circuits 和 Marki-Microwave 提供的不同带通滤波器、结果与我之前使用的滤波器相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    请对模拟输入使用质数。 FFT 是错误的、您使用的正是100MHz、这会使所有谐波相互折叠。

    如101.3125796MHz 或类似的东西来代替100.0000MHz。 在信号发生器上输入该数字、然后重新进行 FFT。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    这已解决了我的问题。 我仍然看到 SFDR 有1到2dB 的跳跃、但并没有之前那样剧烈。 谢谢你。

    顺祝商祺、

    尼古拉·伊尔科夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Nikolay!