This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:去耦分析问题

Guru**** 2543960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330932/adc12dj5200-sp-decoupling-analysis-questions

器件型号:ADC12DJ5200-SP

封装是否已内置任何去耦电容器? 如果是、您是否可以提供详细信息?

我想知道您能否提供我们应该分析到的最大频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉延迟了,我仍在研究这个问题,如果你能在星期三2024年3月6日 给我的话,那将是非常感谢的。

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这一点已经得到确认、 内部没有任何类型的片上电容器。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供去耦电容器信息。 对于我们应分析去耦电容器的最大频率、您是否有任何输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我会在您的最大输入频率下考虑这个方法、但一般情况下去耦在超过500MHz 后无效、甚至是一个延伸。

    最好的做法是将电源和接地的内部 PCB 层夹层在4mil 或更小的范围内。 这将固有地构建一个在更高频率下更加有效的电容器。 如果您堆叠允许接地-电源-接地等、则会获得更大的电容。  

    此致、

    Rob