This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3661:有关 EVM 的问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3561, ADC3661, ADC3662EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336041/adc3661-questions-about-evm

器件型号:ADC3661
主题中讨论的其他器件:ADC3561、、 ADC3662EVM

尊敬的技术支持团队:

我对 使用 EVM 进行 ADC3661和 ADC3561评估有疑问

1.)

您是否有  ADC3661EVM 和  ADC3561EVM?

根据 ADS3661和 ADC3561的网站 、该图仅显示 ADS3662EVM。

https://www.ti.com/product/ADC3661#hardware-development

https://www.ti.com/product/ADC3561#hardware-development

2)

根据用户指南"ADC366xEVM 评估模块"、我们需要准备 LVDS 转插卡和 TSW1400。

Dose ADS3662EVM 包括 LVDS Interposer?

此外、TI 没有适用于 TSW1400的网站。 我可以购买吗?  是否已经停产?

如果您有替代的 TSW 系列、请告诉我。

https://www.ti.com/jp/lit/ug/sbau366/sbau366.pdf?ts = 1710293011427&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fja-jp%252FADC3662EVM

3)

您是否提供串行 LVDS 的参考 HDL (Verilog / VHDL)?

在本例中、我有一个计划 在电路板上使用 Intel SoC 和 ADC3661/ADC3561。

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    遗憾的是、我们没有这些 EVM。 这些器件只是同一器件(针对3661)和同一器件(针对3561)的单通道版本的不同速度等级。 它们的功能都可以在 ADC3662EVM 中实现。

    该插入器确实随 EVM 一起提供、但是 TSW1400EVM 现已停产。

    我们现在正在研究第三个问题、我们将与您讨论该问题以及 TSW1400的替代产品。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的答复。

    >我们目前正在研究第三个问题,并将与您讨论该问题和 TSW1400的替代方案。

    ⇒感谢您的持续支持。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    当您提到提供参考 HDL 时、如果这是指 tsw1400的当前固件、我们可以将其移交。 但是、它只是"按原样"、我们无法支持进一步的修改。

    如果是这种情况、请告知我们、我们可以将其发送出去。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的答复。

    是的、我想获取固件。
    根据用户指南、TSW1400EVM 中安装的 FPGA 是 Intel 的(Altera) Stratix IV。

    https://www.ti.com/lit/ug/slwu079d/slwu079d.pdf?ts = 1710477217739&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.co.jp%252F

    如果该固件包括用于 SLVDS I/F 的 HDL、
    我认为这将有助于融入我的 FPGA 设计(Intel SoC)。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    请参见随附的。

    谢谢。

    Rob

    e2e.ti.com/.../6038.ADC_5F00_FIRMWARE.zip

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_FIRMWARE-_2800_1_2900_.qar

    e2e.ti.com/.../TSW1400_2D00_Readmetxt.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您附加文件。

    6038.ADC_FIRMWARE.zip 具有 ADC_firmware.qar 和 ADC_firmware (1).qar。 

    Quatus 是否有这些相同的项目文件?

    根据 adc_firmware.qarlog 包括的 6038.adc_firmware.zip、它具有 ADC LVDS 接口 HDL (Verilog)的以下日志。

      6038.ADC_FIRMWARE.zip 和 adc_firmware (1).qar 是否 具有这些文件?

    D:/TI HSDC 对齐/TSW1400/FW 源/adc_firmware/ver/adcif_formatpdata.v
    D:/TI HSDC 校准/TSW1400/FW 源/adc_firmware/ver/adcif_lvds.qip
    D:/TI HSDC 对齐/TSW1400/FW 源/adc_firmware/ver/adcif_lvd.v
    D:/TI HSDC 对齐/TSW1400/FW 源/adc_firmware/ver/adcif_rotatelvds.v

    很遗憾、我目前不在我的电脑(windows 10)上包含 Quartus II 14.0。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、它们是相同的文件。

    遗憾的是、此固件很旧、由外部承包商创建、我们不再使用。

    这就是我们目前可以提供的所有支持。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的配合。

    我理解你的帖子中描述的问题。

    ADC36xx 和 ADC35xx 是最新的 SAR ADC、因此我希望下一个版本能够发布替代的 TSW1400EVM (已淘汰)。

    (幸运的是、我之前购买了 TSW1400EVM)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、我们将很快推出全新的数据采集解决方案。

    由于供应商将 FPGA 淘汰、TSW1400已停产。

    此致、

    Rob