This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220 SPI 连接到 STM32H7

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337273/ads1220-ads1220-spi-connexion-to-stm32h7

器件型号:ADS1220

尊敬的 TI:
使用您的产品即 ADS1220 24位 ADC 将与 RTD 3线一起使用始终是一种极大的乐趣。
实际上、该线程是关于 ADS1220-EVM 测试的[1]线程的后续。
这次、我们需要按照以下附加的原理图验证 ADS1220和 STM32H7 MCU 之间的硬件连接

AVDD=DVDD=3V3
SPI_MOSI、MISO 和 CLK 通过47欧姆电阻器连接到 STM32H7的 SPI1 (3V3信号)。
CS 连接到 STM32H7上的 GPIO_OUT
DRDY 连接到 STM32H47上的 GPIO_IN

利用该原理图、我们目前无法读取值或检测 SPI1总线上的器件。

可以事先通过不同的测试(CS 至低电平、监控 DRDY 脉冲以查看 AVDD 和 DVDD 是否正确连接)、我想与您一起检查原理图。

有没有简单的方法从 ADS1220的角度验证 SPI 连接是否正确?

此致、

Zabieru.

[1]: e2e.ti.com/.../ads1220evm-rtd-pt100-3-wires-test-with-ads1220evm-configuration

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:

    我们将在下周早些时候与您进一步了解。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:

    在出现 START/SYNC 问题之前、您不会看到 DRDY 发生切换、并且默认模式为一次性模式、因此该模式仅在启动/同步后的每次发生、除非将其配置为连续模式。

    原理图似乎没问题、因此在这些类型的情况下、最好将通信与数据表中的时序图进行比较、此时使用逻辑分析仪或示波器将非常有用。  

    最常见的问题是时钟相位和 CS 成帧、因为 CS 必须在整个通信事务期间保持低电平。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    感谢您的反馈。
    1.一次性、连续或其他模式
    我们需要从 MCU 设置我们要使用的模式。 我相信使用 DRDY 信号作为 IRQ 来触发测量会很好吗? 我们希望定期采样(如10SPS)以便经常观察 RTD PT100传感器上的变化。
    您推荐哪种模式?
    2.原理图验证
    非常感谢这一点,我们将在同一个 SPI 总线上有8个并行的 ads1220,但在10sps 时,我还没有看到1MHz SPI 总线的问题,不是吗?

    此致、
    Zabieru.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:  

    1)任何一种模式都能正常工作。

    无论器件处于何种模式、写入配置寄存器都会启动转换。  如果器件已经在转换、则写入寄存器后将重新开始转换。 如果器件处于单次模式、则器件将执行一次转换并停止。

    下图显示了在连续转换模式和单次模式下读取数据的时序图。

    数据表的第8.5.4至8.5.6节详细介绍了如何与器件进行通信、并显示了示例时序图。

    2) 2)这应该可以正常工作。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的天使,
    非常感谢您对原理图的反馈以及与时序有关的不同模式。
    现在、我将实施所有内容、如果有任何问题、在系统到位后立即向您回复。
    请注意您自己、非常感谢您的帮助。
    此致、
    Zabieru.