This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200设计中使用的 TI 组件所需的重量/质量详细信息

Guru**** 2562180 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS33-SP, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200QML-SP, LMK04832-SP, LMK04832, LMX2615-SP, TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332938/adc12dj3200-needed-weight-mass-details-of-ti-components-used-in-adc12dj3200-design

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件:LMK04832-SPLMK04832LMX2615-SP、SN55LVDS33-SP TLK2711-SP

需要 ADC12DJ3200设计中使用的以下元件的质量/重量详细信息。

Sl 编号 MPN   部件描述 零件制造

(制造商)
类型 封装 重量(gm)
1 ADC12DJ3200QML-SP/5962F1820901VYF ADC TI ADC 196 CLGA  
2 5962R1723701VXC / LMK04832-SP LMK04832 -SP 抖动清除器 TI 抖动清除器 64个 CFP  
3 5962R1723601VXC/LMX2615-SP LMX2615-具有相位调节功能的宽带

同步
TI 时钟合成器 64个 CFP  
4 SN55LVDS33-SP / 5962-0724801VFA LVDS 接收器 TI LVDS 16 CFP  
5 TLK2711-SP / 5962-0522101VXC 抗辐射1.6Gbps 至2.5Gbps V 类收发器 TI 收发器 68 CFP  
8 5962-8973401VDA/SNV54ACT04W 六个反向器 TI 逆变器 14 CFP  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh。

    我在研究它。  给我几天时间来跟踪这些信息。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下信息

    ADC12DJ3200QML-SP/5962F1820901VYF–3.55g

    5962R1723701VXC / LMK0483-SP  -- 3.11g

    5962R1723601VXC/LMX2615-SP–1.00g

    SN55LVDS33-SP / 5962-0724801VFA–0.94g

    TLK2711-SP / 5962-0522101VXC–3.29g

    5962-8973401VDA/ SNV54ACT04W–0.601g

    此致、

    Geoff