This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:具有 TX7332和 AFE5832LP 的 Swaroop 电路板

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338661/afe5832lp-swaroop-board-with-tx7332-and-afe5832lp

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:TX7332

我们已获得 TX7332和 AFE5832LP 的 Swaroop 电路板设计文件和数据表。 我想问问 SlaveFifoSync.img 固件关于 swaroop 系统板的情况、它是否可以通过柏树控制中心刻录到 I2C EEPROM 芯片? 为什么我按照手册移除了所有相关的电阻器、从而使 pmode=Z1Z、但当我将它烧写到 EEPROM 时、仍然失败了? 你认为原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够将映像文件加载到 RAM 中、以及它是否能够按预期工作? 尝试对 ROM 进行编程时、您认为该编程失败了吗?

    谢谢。此

    致、 萨维扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  感谢您的回复!
    当我将映像文件下载到 RAM 时、运行正常。 但当我下载到 ROM 时、控制中心会显示 I2C EEPROM 编程失败。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试加载的映像文件的大小是多少、电路板上 EEPROM 的深度是多少? 您能否检查 EEPROM 是否能够处理给定大小的数据?

    此致

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    我检查了映像文件的大小、它是124KB。 EEPROM 的存储器大小为256KB、因此未超过最大容量。 因此很难理解下载失败的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 EEPROM 下载方面未遇到此类问题。 您是否可以单独将 PMODE 从 USB 和 I2C 更改为 I2C 以检查其是否有效?

    谢谢。此

    致、 萨维扬