This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA5807A:适用于 pga5807的独立通道电源控制

Guru**** 2584645 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA5807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340333/pga5807a-individual-channel-power-control-for-pga5807

器件型号:PGA5807A
主题中讨论的其他器件:VCA5807、PGA5807

我有一个使用 VCA5807的设计。 我正在研究改用 PGA5807、它主要是因为它能够实现更小的封装尺寸。  但是、从数据表中看、我不知道如何控制单个通道的加电/断电。 VCA5807具有独立控制8个通道中每一个通道的电源的能力。 由于 PGA5807似乎与 VCA5807属于同一个系列、我希望您可以咨询设计团队、看看是否有办法对 PGA5807执行同样的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不能直接 用 PGA5807替代 VCA5807  。  VCA5807 需要单端输入,而 PGA5807 需要差动输入。 你知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、差分输入实际上对我来说是可以的。 感谢您的检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件来自 不同的系列。 PGA5807不支持通道断电。 此外、PGA5807不具有有源终端、也不支持实时 TGC。 PGA5807的噪声比 VCA5807高6dB。 是针对不同应用完成的。 您确定这适合您的应用吗?