This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC108S085:输出随机值

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337727/dac108s085-output-random-value

器件型号:DAC108S085

您好!

我有以下问题、输出无法执行命令、输出值是随机的。 我附加 SPI 映像。

黄色迹线为 CLK、青色迹线为 Din、品红色迹线为同步、绿色迹线为零通道的输出、编程值为0x1ff = 6V。 如果我使用0xA00F 命令、输出值将在随机模式下运行。 我不知道这个问题。

DAC INIT 序列如下: 启用广播命令至0、启用模式为100k、用于通道4、5、6、7和 WTM 模式。 提前感谢您的支持。  

弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我们正在查看此内容、很快就会回复您。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、您能在这里分享您的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在原理图中似乎有一些相当高的增益(5倍)? 它很难读取。   

    您能否在输出缓冲器前后测量几个不同的 DAC 输出? 例如、将 DAC 设定为1/16标度、然后确认输出、接着是1/4标度、然后是1/2标度。  输出是真正"随机"的、还是有模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4812.DAC.pdf

    您好、Paul、

    感谢您的支持、输出放大器 U35前后的 DAC 输出与器件一致;我的问题是 DAC 输出在通过 SPI 进行数据传感的功能上不受控制; 输出看起来是"随机的"、因为似乎是由 DAC 的内部寄存器的数据"偏移"而引起的现象。 我的命令仅将数据发送到一个通道以测试固件例程。

    回头见。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francesco:

    很抱歉耽误你的时间。

    您能详细说明每个初始化和写入步骤吗? (我要查找专门用于显示它们的十六进制值)

    如果您还有一个逻辑分析仪、则可以验证它是否发送正确。

    谢谢。
    卢卡斯