This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:确定是否使用 DAC8571建立了 I2C 通信

Guru**** 2779465 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342059/dac8571-determine-if-i2c-communication-is-established-with-dac8571

器件型号:DAC8571

全部:

我们需要报告成功的 I2C 通信。

我刚刚对临时寄存器进行了写入并回读该值、这可能满足了该要求(不向输出端发送值)。

是否有其他可以使用的方法?

此致、

T·安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    如果您希望同时验证器件的写入和读取、那么这可能是最好的方法。

    数据表第20页提到:
    "I2C 总线可能具有噪声和数据完整性、并且可能是许多 I2C 器件组成的系统中的一个问题。 为了启用 I2C 系统验证、DAC8571为用户提供了读回功能。"

    谢谢。
    卢卡斯