This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:评估板

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341912/adc08100-evaluation-boards

器件型号:ADC08100
主题中讨论的其他器件:ADC3542

我们希望评估以下 部分、以确定是否适合我们的下一个设计。  您能不能 为我们提供一些可用于进行分析的评估板:

ADC08100CIMTC

ADS4225IRGCT

ADC3543IRSBT
ADC3542的性能
ADC08B200CIVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    请参阅以下各项的 EVM 链接

    ADC08100CIMTC : EVM

    ADS4225IRGCT: EVM

    ADC3543IRSBT: EVM

    ADC3542 : 评估模块

    ADC08B200CIVS:此设备不提供 EVM

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Geoff