This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:此器件的 VDDIO 可以在1.5V 逻辑电平下运行吗?

Guru**** 2925180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341590/dac39rf10-can-the-vddio-for-this-device-be-operated-at-1-5v-logic-levels

器件型号:DAC39RF10

我想将此器件与 AMD/Xilinx 的 Versal FPGA 搭配使用、其中最大 I/O 组电压为1.5V、但注意到 此器件的 VDDIO 的电压范围为1.71至1.89V。  是否 可以在1.5V 逻辑电平下运行 VDDIO?  如果可以、在这样做时是否有特殊的电源时序注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、  

    很遗憾、VDDIO 需要为1.8V、我们无法保证所有器件都能在数据表中的规格之外工作。

    针对所有1.8V CMOS 引脚的最小 VIH 技术规格为0.7*VDDIO、所以当 VDDIO 为1.8V 时、用1.5V 逻辑驱动任何 CMOS 输入将起作用。 回读会不像 DAC 将其 CMOS 输出驱动至接近 VDDIO 那样容易。 为了防止损坏 FPGA、电平转换器将是最理想的选择。  

    此致、  

    马特