This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:使用 SpO2模拟器时、SpO2值不会变化。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340500/afe4490spo2evm-spo2-value-doesn-t-change-when-spo2-simulator-is-used

器件型号:AFE4490SPO2EVM

大家好、

 我正在使用该仿真器 MS100 (rfmedical.com.br) 来验证我们用 python 语言编写的算法、以找到 SpO2和 HR。 虽然 HR 看起来不错、但 SpO2值与模拟器上的设置不匹配。 模拟器设置为具有75BPM、每次运行的 SpO2水平在35到99之间变化、5个单位。 在调试时发现 R 值变化不大。 我正在使用 Beer-Lambert 定律计算 SpO2、我正在使用的曲线附在代码中:  

A = 110  
B = 25  
ir_ac_rms = np.sqrt(np.mean(np.square(self.ir_ac_buffer.get())))  # RMS value of IR AC component
ir_dc_rms = np.sqrt(np.mean(np.square(self.ir_dc_buffer.get())))  # RMS value of IR DC component
red_ac_rms = np.sqrt(np.mean(np.square(self.red_ac_buffer.get())))  # RMS value of red AC component
red_dc_rms = np.sqrt(np.mean(np.square(self.red_dc_buffer.get())))  # RMS value of red DC component
ratio = (red_ac_rms / red_dc_rms) / (
    ir_ac_rms / ir_dc_rms
)  # Ratio of the AC and DC components

# Calculate the SpO2 level using the formula
spo2 = A - B * ratio  # SpO2 level in percentage
 

在图中附加了 SpO2图像与计算得出的 R 值。 如果您需要更多详细信息、请告诉我。

这是使用 GUI @ 96% SpO2水平和75bpm 捕获的原始信号。

阿斯瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于我设计的 IIR 滤波器。 改正了它。