This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:是否可以进行直流测量(电流和电压)?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340274/amc131m03-dc-measurements-current-and-voltage-possible

器件型号:AMC131M03

尊敬的:

 此器件是否可以进行直流测量(电流和电压)? 我希望精确测量800V 和6A。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、您应该能够为您的800V、6A 系统测量电流和电压。  

    对于电压测量、您需要使用分压器并将输出馈入 AMC131M03的其中一个通道。  您需要选择分压器、以使功率损耗较低、并且进入 AMC 器件的电压涵盖其输入满量程范围。

    对于电流测量、您可以使用分流电阻器并通过 AMC131M03的另一个通道测量分流电阻器两端的电压。  您还需要选择分流电阻值、以便在充分利用 AMC131满量程范围的同时最大程度地降低功率损耗。  

    下面是帮助您进行系统设计的一些文档:sbaa347 sbaa350a 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乐于助人,谢谢!