This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:c6742 dsp 原理图接口 ADS7951 adc

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, TMS320C6742, ADS7953, THS10064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340356/ads7951-c6742-dsp-schematic-diagram-interface-ads7951-adc

器件型号:ADS7951
主题中讨论的其他器件: TMS320C6742、 REF5025、 ADS7953、 THS10064

大家好、我将 C6742 DSP 与 ADC ADS7951配合使用、有人能建议在何处找到连接到此 ADC 的原理图吗? 请告知谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    我们没有要分享的特定原理图。  请查看此处的 ADS7953EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sbau408/sbau408.pdf

    TMS320C6742具有一个 SPI 端口、您可以使用该端口通过 SCLK、SDI、SDO 和/CS 引脚与 ADS7951进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom Nice 再次与您见面、我 使用的是外部 VREF、它分别需要 VREFP 3.5V 和 VREFM 1.5v 的外部电压电源、您的原理图建议 REF5025、我阅读了您的数据表 SBOS410K 第3页、它显示输出仅在2.5V、3V 和4.5V 可用。  您能否建议如何获得3.5V 和1.5v?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    对于 ADS7951、正常使用情况是将 REFM 连接到地、其中 REFP 固定为2.5V。  您为什么要查看 REFM 上的1.5V 电压?  您的模拟输入的性质是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、好、我为您提供了 ADS7953、REFM - 0v 和 REFP - 2.5V。  

    我还设计了另一个并联 ADC THS10064、您的数据表显示 VREFP - 3.5V 和 VREFM - 1.5v、如何获得这2个电压? 请告知...

    分压器规则?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不同的线程上、您有不同的问题。  这个已关闭。