Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC3306M05 您好、专家!
我的客户对 AMC3306M05感兴趣、但他们不使用我们的 C2000或其他最初具有 Σ-Δ 滤波器模块的 TI MCU。
我从数据表中了解到推荐使用 sinc^3数字滤波器、但我想澄清几点。 那么、您能回答以下问题吗?
1.通过在 MCU 中写入代码并从 AMC3306M05读取测量值来实施 sinc^3数字滤波器是否可行?
2.如果为1. 是的、您是否有用于在 MCU 中实现 sinc^3数字滤波器以从 AMC3306M05中读取值的示例代码? 我想支持我的客户自行构建 sinc^3数字滤波器。
谢谢。
肯托