This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S051:工作温度

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S051, ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341406/adc121s051-operating-temp

器件型号:ADC121S051

早上好!  

我们希望保护确切的此器件(ADC121S051)、但工作温度为-55C 至+70C。 这是可用的东西吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 最接近的器件是  同一系列中 ADC128S102-SEP 8通道、50ksps 至1MSPS 器件。 该器件具有抗辐射特性、 工作 温度范围为–55°C 至125°C。

    此致!

    萨米哈