This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:Vout1开路条件

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341973/dac38rf84-vout1-open-circuit-condition

器件型号:DAC38RF84

将 DAC38RF84配置为-7dBm (∼0.1V)的输出电平

器件输出端存在意外开路端接。

这会导致输出功率以2倍的幅度(∼0.2V)完全反射回器件。

根据数据表、在 Vout1+/-或 Vout2+/-条件下、DAC38RF84的最大额定值为:-0.5V 最小值至 VDDAOUT18+0.5V 最大值。

其中、VDDAOUT18 = 1.8V (DAC 电源电压)。  

然而、反射电压处于 Vout 接口允许的电压容差范围内、DAC 输出是否有可能表现为漂移输出电平而受损?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我正在尝试理解您的问题。  

    您认为 DAC 输出保持开路状态了吗? 未连接到任何设备?

    如果是、这应该没有问题。

    否则、方框图会帮助我更好地理解。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob

    您正确理解了问题。

    布赖恩