This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:将 ADS1278用于惠斯通电桥

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1278, INA851, ADS1261, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339107/ads1278-using-ads1278-for-wheatstone-bridge

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: INA851ADS1261THS4551、ADS1261EVM

我有兴趣使用 ADS1278通过四个可变电阻器来测量惠斯通电桥的输出。  我看到 ADS1278数据表图89和90中的示例电路、使用全差分放大器。 我不想将惠斯通电桥直接连接到这些电路之一、因为电桥的输出电阻会变化很大、这将通过与 Rg 组合来影响这些放大器的增益。  我不确定是否使用电桥两端的电压跟随器这样做:

或者是否使用可产生转至 ADC 伪差分单端信号的仪表放大器、其中 ADC 的 N 侧由 VCOM 或 DAC 驱动以校正电桥的失调电压(图中显示了一个 DAC)

理想情况下、我将使用具有差分输出的仪表放大器... 是否存在这样的产品?

如果使用单端仪表放大器输出驱动 ADC、您是否仍建议在 ADC 输入端使用2.2nF 电容器?

是否有其他方法可以驱动差分 ADC、从而使源电阻不会计入我不想考虑的增益?

谢谢。

露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucy,

    由于您可能在放大器级中需要一些增益、因此选项 A 将需要输入放大器具有精密电阻网络、但在 以最佳交流性能(最低失真)为目标时应该能够良好运行。

    为了避免使用精密电阻器网络、选项 B 也适用于快速、高速测量、但失真将高于选项 A。

    看一下具有可编程增益的 INA851;差分输出仪表放大器。

    如果您不需要高数据速率(和高带宽)、那么您可能需要考虑与 ADS1261类似的器件、它包含一个 PGA 并可直接连接到桥式传感器。  ADS126x 支持高达40KSPS 的数据速率。

    我们有一份很好的应用手册讨论了电桥测量。

    电桥测量基本指南(修订版 A)

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您提供信息。 我正在浏览应用手册。 ADS126x 的40KSPS 可能就足够了。

    感谢您发送仪表放大器数据表。 我可能会使用它、而不是将输入放大器和全差分放大器作为分立器件。

    当我不知道这些其他选项时、我想对自己的计划感到好奇的一点是、将直接缓冲器用作输入放大器以实现全差动放大器。 我认为 FDA 会具有我所需的所有增益。 但您说我可能希望输入放大器具有增益。 在输入放大器上设置增益比在 FDA 上设置所有增益更好是有原因吗?

    谢谢。

    露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucy:

    如果构建您自己的仪表放大器、例如2个缓冲器和 THS4551 FDA、由于电阻器的高精度要求、在第一级实现所有增益将会更容易。  大多数 INA 和 PGA 的匹配电阻器优于0.001%、与第二级 FDA (2对匹配的电阻器)相比、在第一级(单对匹配的电阻器)实现此目的会更容易。   

    假设应用需要50至100的增益、上面的选项 B 可能是更好的选择。  INA 将包括精密电阻器、FDA 可以轻松地将 INA 输出转换为适合驱动 ADC 输入的差分信号。

    如果 ADS126x 的速度足够、这将是更简单的方法、因为 PGA 的所有细节都已集成到此 ADC 中。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith、

    对于 AD1261、每个通道还是所有通道是40KSPS? 每个通道将足够快、所有通道组合起来将不会。 我查看了数据表、但找不到明显的答案。

    您是否出售该部件的评估板?

    -露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucy,

    ADS1261具有单个 ADC 和一个集成多路复用器。  一旦您扫描通道、每个通道的有效更新速率将降低。

    此外、更改通道需要额外的时间才能让内部数字滤波器完全稳定。  例如、读取单通道数据、可实现40KSPS 的采样率。  如果您使用多路复用器读取2个通道、则每个通道的转换速率将降至约2.8ksps。  在这种情况下、每通道需要一个 ADS1261、这样才能使每通道保持40KSPS 的速率。

    是的、有 ADS1261EVM 可用:

    https://www.ti.com/tool/ADS1261EVM

    此致、
    基思