This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:泄漏电流查询

Guru**** 2470790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1, ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341963/ads7138-q1-leakage-current-inquiry

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7138

大家好、

在 ADS7138-Q1中、

如果我们使用"0欧姆"将 ADDR 引脚连接到去耦引脚、是否可以知道通过 ADDR 引脚的泄漏电流?

数据表中没有提到这一点、我们需要评估0欧姆对应的额定功率、因为它并不理想、阻抗约为50m 欧姆。

不确定0201还是0402是足够的。

我们想了解 DVDD 引脚电源电流、数据表仅提供 AVDD 电源电流。

它们是否相同?

如果没有、DVDD 引脚的电源电流为多少、我们需要评估功耗。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    ADS7138的内部在 decap 到接地之间有两个65K 电阻器、它们与两个外部电阻器 R1和 R2并联。  如果与上部65K 并联0欧姆、您将看到大约28uA 的电流。  我没有您的实际 IDVDD 值、但它将远小于 AVDD 电流消耗。  以下是我们的一位同事就该主题发表的一篇文章:

    ADS7138 DVDD 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    明白了。

    BTW、您是否具有  AVDD 和 DVDD 引脚的"最大额定电流"?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVDD 电流列在数据表的第9页。  DVDD 电流应仅为几 mA 的最大值。