This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:关于输出数据问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329925/dac8760-regarding-output-data-issue

器件型号:DAC8760

大家好、支持团队。

目前、我的客户遇到了一个问题、其中一些输出超出了数据表中 TUE 指定的误差范围。
由于有些人符合 TUE 法规、因此我们怀疑此问题是由器件引起的。

数据如下。
条件如下。
・Ω 外部 Rset
在室温下・的 Δ T 25℃。
・设置为4mA -20mA。

还列出了常规测量值以供参考、以表明它们不依赖于测量环境。

输出电流(mA) 样片1 样片2 样片3 样片4 样片5 样片6
4 3.9805 3.9856 3.9833 3.9903 3.9843 3.99
5 4.9764 4.982 4.9783 4.9882 4.9801 4.9886
6 5.9712 5.9784 5.9745 5.9847 5.9764 5.9847
7 6.9665 6.9744 6.9705 6.9813 6.9729 6.9809
8 7.962 7.9699 7.9657 7.9798 7.9692 7.9799
9 8.9579 8.9657 8.9607 8.9777 8.9651 8.9787
10 9.9528 9.9623 9.9565 9.9742 9.9618 9.975
11 10.9478 10.9592 10.9527 10.971 10.9582 10.9711
12 11.9436 11.9547 11.948 11.9691 11.9543 11.97
13 12.939 12.9502 12.9432 12.9672 12.9504 12.9686
14 13.9338 13.9464 13.939 13.9636 13.9467 13.9647
15 14.9285 14.943 14.935 14.962 14.9432 14.9605
16 15.9238 15.9387 15.93 15.958 15.9391 15.9592
17 16.9196 16.9342 16.9253 16.9562 16.9352 16.958
18 17.9147 17.9307 17.9214 17.9529 17.9319 17.9542
19 18.9096 18.9273 18.9173 18.9494 18.9282 18.9503
20 19.9045 19.923 19.9123 19.9475 19.924 19.9483

样品编号 4mA 20mA
1 3.9968 19.9869
2 3.9994 19.9941
3 3.9979 19.9916
4 3.9982 19.991
5 3.9971 19.9857


TUE 法规指定的误差范围在±0.1%TUE 内 FSR。
即、最大值为±16uA。
正如您在数据中看到的、它们均在此范围之外。
还列出了常规测量值以供参考、以表明它们不依赖于测量环境。

您是否仍认为这些测量结果是异常?
还是因为我们的理解是错误的,你认为这种情况正在发生?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市


    对于数字、它们看起来确实有一些与测量相关的误差、但 TUE 规格中未包含一些未考虑到的误差。 首先、TUE 计算假设使用理想的外部基准。 DAC 将数字代码转换为与基准电压相比的电压输出。 如果与基准相关的误差、则会成为增益误差、应将其添加到 TUE。

    要考虑这一点、他们可以测量基准电压(内部或外部)并调整输出电压、仅检查 DAC 的精度。 这说明了基准电压导致的误差。 它们使用的是外部基准还是内部基准? 它们能否在进行测量的同时再次测量基准?

    另一个可能的错误来自外部 Rset。 外部 Rset 规格的 TUE 采用理想的 Rset 值。 如果 Rset 容差为0.1%、则会将其添加到 TUE。 如果它们具有用于外部 Rset 的极精确电阻器、我会使用它。 但是、我认为内部 Rset 优于0.1%容差、因为它已经过修整。

    我需要注意的是、测量值显示的一些值 接近0.5%误差、似乎有点高。 可能有一些万用表不准确、但如果您使用的是良好的6-1/2位万用表、则测量误差可能接近0.1%。 我将测量 Rset 值、测量回基准并再次检查误差。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-san

    感谢您的提示回复。

    下面是一些附加信息。

    -使用内部基准

    -Rset 为15k Ω@0.1%

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,

    使用外部基准仍会增加0.1%的误差(来自电气规格中的5V±5mV)。 同样、即使使用外部基准、您仍可以对其进行测量、以查看其产生的误差大小。 对于外部 Rset、您无法测量将其放置在电路中的电阻、但您可以使用内部 Rset 作为选项、它可能具有类似的精度、因为它是经过出厂修整的。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们如何测量电流? 他们是否使用具有电流表设置的万用表? 还是通过已知的电阻器发送电流并测量电压?  

    如果它们使用第二种方法、则测试电阻器也会增加一些误差。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-san

    我向我的客户确认了。  

    -测量方法:数字万用表(7461A:ADCMT)  

    -测得的基准电压

    异常(坏)采样:4.998-5.000V <-良好

     -通过内部 Rset 测得的输出精度

    数据没有变化。
    (最大误差为-0.48%Un FSR)

    结果表明、失调电压和增益误差都可能比数据表中的最差情况更糟。
    我们还需要检查哪些其他东西吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,

    我仍不确定电流测量为什么关闭。 您知道电压输出是否同样较低吗? 您能否发送原理图?

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-san

    我按如下所示连接原理图。

    电压输出没有问题。(在规格范围内)

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    我们正在查看该文档、很快会回复您。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    您能否描述正在发生的寄存器写入/读取情况、以便我可以在 EVM 上按照相同的步骤操作?

    此外、您可以尝试回读状态寄存器来验证 器件没有记录任何错误条件吗?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣

    >您能否描述正在发生的寄存器写入/读取,以便我可以按照 EVM 上的相同步骤操作?

    我不太明白您的意图。 由于这发生在客户制造的电路板上、因此他们没有通过 EVM 确认该事件。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣

    >您是否可以尝试读回状态寄存器以验证 设备没有记录任何错误条件?

    我向我的客户确认了。

    状态寄存器全为"0"。(无错误)

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣

    以下是其他信息。

    客户校准了偏移和增益误差。

    结果如下所示。

    e2e.ti.com/.../Calibration-result.xlsx

    即使在校准后、结果也大于 INL 的最大值。

    我的客户认为 INL 在最初(装运时)高于规格。

    这是一个来自他们的问题。
    -校准方法是否正确?
    -如果正确,这些测量样本是否异常?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Daisuke-San:

    感谢大家分享成果。 乔和卢卡斯正在审查,并将很快得到回复。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    根据我对电子表格的读数、他们使用端点(0和16 mA)进行校准。 我们不建议使用端点、因为它们会受到零代码和满量程误差源的影响。 建议选择以端点(例如0x0400和0xFBFF)间隔的代码。 另外、校准也是纯数字的、这意味着您将无法越过当前看到的0x0000和0xFFFF 的最小值和最大值。  

    下面是数据表中的一个片段:
      

    客户是在绿色接头处测量还是在另一个点测量?

    除150 Ω 和10 Ω 外、它们是否包含额外的负载电阻?

    我还注意到、CMP 电容器 C42大于470 pF、并且在 CMP 至 GND 之间应该有一个额外的100 pF 电容。
    我认为这不会是你看到的不准确的原因。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣

    我展示了测量点和负载电阻、如下所示。

    数字万用表: 7461A(ADCMT)

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    该负载应该是合适的负载、并且有足够的余量支持20 mA 通过550 Ω 提供。

    DUT 从 U8接收的 AVDD 和 AVSS 是否已验证为稳定在±15V?

    设备是否有任何不准确的报警 PIN 指示?

    我还看到原理图标记为 CH1、这是测试所有样本的特定 CH1、还是它们位于不同的通道中?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,


    我在 DAC8760EVM 上进行了一组快速测量、该器件似乎符合规格。 不过、我确实对 DAC 上可能出现误差的原因有一些想法。

    首先、对于我的测量、我将器件设置为-20mA 范围、并将代码从0x0000、0x1000、0x2000一直设置为0xFFFF。 然后、我通过两种不同的方式测量电流。 在第一种方法中、我使用容差为0.002%的500Ω 电阻器。 这将为我提供大约2V 到10V 的输出电压。 这有两个好处。 电压测量范围可保持在万用表的一个范围(0V-10V)内、而且我还能够以相同的电压测量范围测量基准。 如果我在不同的电压范围内进行了测量、或使用了电流测量值、则增益误差可能与基准测量值不同。

    第二次测量是直接电流表测量。 输出范围为-20mA、因此我需要使用电流表的-100mA 范围、这可能具有略有不同的增益误差。 根据仪表、误差可能较高。 我使用 Agilent 34411A、一般很好。 无论如何、这里是表中的结果。

    代码 500欧姆0.002%(V) 100mA 范围(mA)
    0000 2.0007 4.002
    1000 2.5012 5.003
    2000年 3.0006 6.002
    3000 3.5007 7.003
    4000 4.0005 8.002
    5000 4.5008 9.003
    6000 5.0004 10.003
    7000 5.5002 11.003
    8000 6.0002 12.003
    9000 6.5004 13.004
    a000 7.0001 14.003
    b000 7.4998 15.003
    C000 8.0000 16.004
    D000 8.5001 17.004
    E000 8.9999 18.004
    F000 9.4995 19.004
    FFFF 9.9996 20.004

    我没有绘制这些值的图形、但可以看到线性度和增益误差相当不错。 参考值本身为4.9975V、这给该器件带来了正增益误差。

    对于客户的增益误差、有几种可能。 基准和其他电压测量结果似乎正确。 因此、我会尝试使用其中一个电压范围进行更多测量、而不是使用直流电流测量。 由于测量的电流表范围有限、因此误差可能更大。

    另一种可能是电流范围也可能有问题。 如果它们使用外部 Rset、则任何电阻器误差都会反映在电流输出中。 因此、如果15kOhm 电阻的容差为0.1%、这可能会使输出增加0.1%的增益误差。 如果存在与 Rset 相关的额外串联电阻(焊接、布线电阻)或额外的接地环路电压、这也会增加输出端的误差。

    如果 Rset 为内部、则我认为电流误差存在不太可能的问题。 对于内部 Rset 电阻器、该值在最终测试时进行修整并修整至优于0.1%的水平。 我认为唯一可能是一个问题的是、存在某种封装应力会导致电阻值发生变化。 这可以通过对器件上的焊料进行回流来改善(这是 QFN 无引线封装还是 TSSOP 封装?)。 这个器件确实有一个散热焊盘、我认为这个散热焊盘有助于缓解应力、但我不确定。 我还会检查参考值。 如果基准处于预期值、则封装应力可能不是问题。 该基准通常还受封装应力的影响。

    如果他们继续看到此类误差、我会与他们进行核实、看看他们是否能够对器件上的焊料进行回流焊、从而查看增益误差是否发生变化。 有指定的焊接温度回流曲线以减少封装应力的影响。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-san

    感谢您的答复。

    但是、我们也检查了 DMMn 范围问题和 Rset、但和以前一样、与生产日期表规格偏差很大。
    由于器件的性能已经下降、我们计划请求 FA 分析。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,

    好的、如果您请求进行 FA 分析、我将关闭此帖子。 出于好奇心、他们是否尝试对连接器件和电路板的焊料进行回流焊?

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚-桑

    可以。 他们重新实施了它,问题重新出现。
    另一方面,他们把它安装在一个没有问题的板上,但问题是以同样的方式重现。
    通过这个结果、我们得出了器件有问题的结论。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San,

    好的、谢谢。 如果您能提出 FA 请求、请告诉我。

    约瑟夫·吴