This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:如何在直流导联脱落模式下关闭电流源?

Guru**** 2812425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341190/ads1292-how-to-turn-off-the-current-source-in-dc-lead-off-mode

器件型号:ADS1292
主题中讨论的其他器件: ADS1294

ADS1292数据表的8.3.10.2.1直流导联脱落模式提供了两种模式:a)外部上拉/下拉电阻器和 b)输入电流源。 我们现在想选择 a)方法、但我们不知道如何关闭 b)输入电流源。

在本数据表的8.6.1.4 LOFF 寄存器配置中、必须根据说明将位4设置为‘1 '。 但是、在同类型器件中、例如 ADS1294、对该寄存器的说明清楚地表明、位4是 VLEAD_OFF_EN 的选项、0 =电流源模式导联脱落、1 =上拉或下拉电阻器模式导联脱落。

那么、我迫切想要了解的是、关于8.3.10.2.1直流导联脱落的本节中的说明、是否只有 a)外部上拉/下拉电阻器选项、但没有 b)输入电流源选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为我提供一些指导或验证吗? 我目前在 电路中使用方法 a)。 然而、我已经注意到、改变 LOFF 寄存器中 Bits 的值[3:2]、特别是 ILEAD_OFF[1:0]、会影响 LOFF_STAT 的读取值。 这一观察导致我相信方法 b)在目前也是可行的。