This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7631:MAX535BEUA+T

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701, DAC70501, DAC7551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341040/dac7631-max535beua-t

器件型号:DAC7631
主题中讨论的其他器件:DAC70501、DAC63701、DAC53701 DAC7551

您好!
我是来自 Schneider Electric 的 Rama Krishna。

目前、我们正在使用来自模拟器件的 DAC、MAX535BEUA+T (8-UMAX/USOP 封装)、现在我们正在寻找 FFF 替代器件。
您能尽快推荐具有类似或更好规格的替代产品吗?
上述器件的数据表: www.analogue.com/.../datasheet

项目:DCs,
应用:现场总线模块。
数量:10K/年。
设计与生产地点:美国。

此致、
拉马·克里希纳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    我们在这里可以放置许多器件、例如 DAC7551或 DAC53701 (12位型号目前正在开发中、DAC63701)。   是否有最关键的关键性能规格? 我们还提供了 DAC70501系列。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的回答、我会进行比较、然后再与您联系。

    关键参数是分辨率:13位,输入漏电流:0.001uA( 典型值), 0.5uA(最大值), SNR->55dB,数据接口:SPI,电压电源- 5V 模拟和数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、DAC7551是一款出色的器件。