This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204W:DAC63204W 和 DAC63204的区别

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63004, DAC63204W, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341095/dac63204w-difference-between-dac63204w-and-dac63204

器件型号:DAC63204W
主题中讨论的其他器件: DAC63204、DAC63004

尊敬的技术支持团队:

DAC63204W 和 DAC63204之间有何差异 ?

W 似乎是新版本。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    这两个部件之间的主要区别在于封装。 DAC63204采用 QFN 3x3mm 封装、DAC63204W 采用小得多的1.6x1.6mm DSBGA 封装。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复。

    我理解您描述的帖子。

    大多数 TI 器件具有相同的器件名称、并显示了封装差异和后缀。

    但我知道  DAC63204 和 DAC63204W 与器件名称不同(不同封装)。

    此外、DAC63204和 DAC632004之间有何区别?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    不相信器件型号的名称是  DAC632004。 如果我错了,请让我知道。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    很抱歉我的错字。  

    那么、DAC63204和 DAC63004之间有何差异?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    两种器件之间的主要区别在于、DAC63004支持深度睡眠模式、这种模式将器件的输入电流降至3uA。 这两款器件均采用睡眠模式、此模式可将 VDD 输入电流降至大约10uA。  

    谢谢。
    埃林