This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2542:MUX 未正确复位需要使用 SPI 的具有通道选择选项的替代部件

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2542, ADC122S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341680/tlv2542-mux-is-not-reseting-properly-need-alternate-part-with-channel-selection-option-using-spi

器件型号:TLV2542
主题中讨论的其他器件: ADC122S021

我们在设计中使用 TLV2542、我们尝试在 CS 处于低电平时为 MUX 复位周期4至7提供时钟。

我们将这4位周期重复5次-以便 MUX 一次可以复位。 即使是单周期也尝试过、但结果是相同的。

但遗憾的是、复位不一致、有时 MUX 复位到 AI0或有时是 AI1。  

我们正在寻找其他引脚兼容的器件、其中可以通过某些内部寄存器使用 SPI 固件进行双通道选择。

请推荐合适的部件。  

并帮助解决问题。

此致、  

阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    遗憾的是、此 TLV2542似乎没有直接的引脚对引脚替代产品。  ADC122S021的功能相似、但引脚排列不同。 但是、它采用了更加标准的 SPI 惯例。  

    如果您想在故障排除方面获得一些帮助、您能否向我提供 CS 引脚、SCLK 和提供的 SCLK 频率的示波器捕获? 如果您可以与我分享如何确定多路复用器设置的当前通道、这也会很有用。

    此致!
    乔尔