This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:ADS131M08

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342731/ads131m08evm-ads131m08

器件型号:ADS131M08EVM

我购买了 ADS131M08EVM,但具有相同的连接问题。 GUI 无法连接并显示"Not supported device (不支持的设备)"或"EEROM……"等。

可能是什么原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saad Jabir:

    您能给我们发送您收到的错误的屏幕截图吗?

    此外、您是否可以将收到的电路板的正面和背面图像发送给我? EEPROM 应该已经过预编程、因此我想与我们的 EVM 制造商讨论

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎无法连接 USB、因为我听到声音、当你拔 USB。 我尝试了不同的 USB,但它是相同的\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送一封电子邮件、在此处发送图像、因为它不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saad Jabir:

    您发送的图像已经通过、我至少可以看到该板的背面图像。 通常、您只需将图像复制并粘贴到窗口中即可。 您也可以使用帖子底部的"插入"下拉列表、然后选择"文件/图像"

    我会向您发送一个链接、用于下载将帮助您向 EEPROM 写入正确值的工具。 您将需要接受我的好友请求

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,它接受粘贴前两个图像,但拒绝粘贴最后一个.

    最后一个是 PHI 和 ADS131M98EVM 板的顶视图。

    您只能看到默认的榨汁机和组件。 如果您需要、我必须通过其他方式发送它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saad Jabir:

    不、这现在没问题。 请告诉我安装 EEPROM 软件后会发生什么情况

    -Bryan