This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E05:较低的时钟输入具有较低的分辨率

Guru**** 2930340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343318/amc1306e05-would-lower-clock-input-have-lower-resolution

器件型号:AMC1306E05

尊敬的 Champ:

我要求为客户提供服务。 它们使用的是 AMC1306 + C2000 SDFM。

由于时钟输入在5MHz ~20MHz 范围内,较低的 时钟输入(即5MHz)是否具有较低的 电流检测精确分辨率?

如果是,是否有一个公式可以知道如何 牺牲分辨率?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    谁是客户、他们的系统是什么?

    如果您的时钟处于建议的工作条件范围内、则不应影响器件的精度。 不过、OSR 和 SINC 滤波器会影响精度。

    此致、

    CHAMP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您的快速回复。

    它是使用基于 AMC + C2000 SDFM 的发射解决方案的服务器 PSU 客户。

    因此、建议操作范围内的时钟速度只会影响 位流发送到 MCU 的速度、对吗? 任何其它 Adv./disAdv。 时钟速度的设置?  

    谢谢。此致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    是的、正确。 您可以在数据表中看到、时钟有一些小影响、但它们大多可以忽略不计。  

    以下是一些示例。

    此致、
    评估