This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC 输出对 SPI 命令无响应

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70504, DAC60504, DAC80504, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342839/dac80501-dac-outputs-not-responding-to-spi-commands

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件:DAC60504DAC80504、DAC70504、

我们在经过2天的追踪,然后找到这个链接后,遇到了这个同样的问题。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994874/faq-dac80501-why-is-the-output-not-updating

虽然响应非常清晰准确、但对我而言、数据表确实需要更新以说明此完全响应。  仅从建议运行条件中就可以清楚地看出、关断 DAC 输出放大器需要考虑基准余量(在较低运行功率下)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、  

    只需检查一下、DAC 不再存在问题、对吧? 如果您仍然遇到任何问题、请告诉我。

    这些信息 在数据表的参考部分进行 了说明、并指向了针对限制条件的建议运行条件表。 部分提到输出将在基准警报条件下关断、这也是我在 e2e 文章中提到的:

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的快速响应、是的、我们通过查找您的帖子解决了该问题。 不过、您的数据表似乎比我们从 TI 网站下载的数据表晚。  我们下载的数据表  

    DAC80504、DAC70504和 DAC60504

    SBAS871C–2017年8月–2019年1月修订

    如果您看一下同一个第8.3.2节、它不会有额外的措辞。

    8.3.2内部基准

    DACx0504包括一个默认启用的2.5V 精密带隙基准。 通过外部

    通过禁用 CONFIG 寄存器中的内部基准来支持基准。 内部基准是

    在 REF 引脚上外部可用。

    建议在基准输出和用于噪声滤波的接地之间使用一个最小值为150nF 的电容器。

    较旧的数据表的"基准分频器"部分的第8.3.2.1节中确实存在这种措辞(见下文)。

    8.3.2.1基准分频器

    来自内部基准或外部基准的器件基准电压可以除以

    通过在加电时将 REFDIV 引脚连接到高电平或通过将增益寄存器中的 REF-DIV 位设置为1来计算因数2

    短路电阻器。 基准电压分压器为设置满量程输出提供了额外的灵活性

    电压、并且必须进行配置、以确保从 VDD 到输出有足够的余量

    DAC 工作基准电压(VREF/DIV)。 有关更多信息、请参阅建议运行条件表

    信息。

    基准分频器配置不当会产生基准警报条件。 在本例中、基准电压

    缓冲器关断、所有 DAC 输出变为0V。DAC 数据寄存器不受警报影响

    从而在配置基准分频器后使 DAC 输出恢复正常运行的条件

    正确到位。 可从状态寄存器中的 REF-ALM 位读取参考警报状态。 此外、通过

    设置 CONFIG 寄存器中的 ALM-EN = 1和 ALM-SEL = 1、SDO/ALARM 引脚配置为参考

    ALARM 引脚。

    我们一定错过了8.3.2.1注意!  再次感谢您的帮助!

    瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、  

    屏幕截图来自 DAC80501 数据表、因为这是这篇文章附加的器件型号。 我没有意识到您实际上是在 问有关 DACx0504器件的问题。 但没错、DACx0504数据表已拆分为您提到的两部分。 相同的信息、只是出于某种原因、演示文稿略有不同。  

    如果您遇到任何其他问题、请联系我们!

    此致!

    K·琼斯