This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:如何关闭 ADS114S06B。

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342378/ads114s06b-how-to-shut-ads114s06b-down

器件型号:ADS114S06B

大家好!

我的一位客户正在评估具有5V AVDD 和3.3V DVDD/IOVDD 的 ADS114S06B。

他们只想将 AVDD 关断至0V 以节省功耗。
如果 AIN0~5和 GPIO0~3端子电压通过 AVDD 关断至0V、器件是否没有问题?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya。

    根据关断时间的长度、使用断电功能在内部关闭 ADC 的模拟部分可能更有利。  这里的优势是器件启动速度更快、并且不会丢失电源电容器上的电荷。  当您移除 AVDD 电源时、您将使 ADS114S06B 进入复位状态并保持在复位状态、直到电源处于标称工作电压。  由于将被复位、所有寄存器将被要求被重写。  使用 POWERDOWN 允许器件保持寄存器设置、在发出该器件的唤醒命令时不需要额外的配置。

    当模拟电源完全断电时、您还必须确保没有施加会超出绝对最大额定值的电压到模拟输入上。  因此、虽然可以移除 AVDD 电源、但还必须考虑其他注意事项。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好!

    非常感谢您的答复。
    回复对客户和我很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。