This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:评估板和数据表之间的引脚不一致问题

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP, AFE58JD32LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340667/afe5832lp-the-issue-of-inconsistent-pins-between-the-evaluation-board-and-datasheet

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件: AFE58JD32LP

我在 AFE5832LP 器件评估板的数据表中发现、相同的引脚具有不同的功能。  例如、数据表中的 K16引脚标记为 NC、但在评估板中标记为 SPI-DIG-EN。  N17、B17和其他引脚也具有上述问题。  我想问问、在开发过程中、这些引脚需要如何连接、还是即使未连接这些引脚也不会影响芯片的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 旨在支持 AFE5832LP 和 AFE58JD32LP。  AFE5832LP 数据表与 EVM 的区别正是因为如此。 这些附加引脚不会 影响 AFE5832LP 芯片的功能/性能。 您可以遵循数据表指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 这已经解决了我的问题.