This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EF:如何使用 JESD204B 设置数据帧

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334145/dac39rf10ef-how-to-frame-data-using-jesd204b

器件型号:DAC39RF10EF

大家好、

下面是我们的一位客户提出的一个问题、您能否留下您的评论?

使用 JESD204B 协议时、当 L=8时、如果是双通道数据、数据是如何成帧的? 是直接用于仪表放大器的前8个

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、  

    如果客户希望总共使用8个通道、他们有几个选项。 第一个是 JMODE2、它是每帧1 Iq 数据对。 第二个是 JMODE3、每个帧2个 IQ 对。

    JMODE2:

    JMODE3:

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的答复。

    以下 是 此客户的跟进问题、 您能否继续提供支持?

    您能给我一个标准的 JESD204B 参考例程吗? 例如、LMFS 相关配置。 本文档主要提到了 JESD204C、我不熟悉 JESD204B。 提前感谢您。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    请向客户提供此链接: https://www.ti.com/lit/ml/slap161/slap161.pdf?ts =1710146745886&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外一个要分享的资源、本次由3部分组成的在线研讨会是 jesd204b 的一个很好的开端。

     https://www.ti.com/video/4887179668001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您提供 学习 信息。

    客户反馈学习了上述信息后、仍然不确定如何配置 JESD204B、例如 JESD204B、L=8 F=1、K=32、S=1。 您能在本次演示中提供更详细的指导、  

    谢谢。

    艾米