This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:DAC53204 - 25KHz

Guru**** 2645675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342504/dac53204-dac53204---25khz

器件型号:DAC53204

由于某种原因、
我无法生成频率为25kHz 的锯齿波(用于使用反馈的 PWM 信号)
如果您能够帮助实现所需配置以达到该频率、我将不胜感激

阿里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    您可以对裕度高、裕度低、代码步进和转换率使用以下设置:

    此致!

    K·琼斯