This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339609/ads124s08-ads124s08

器件型号:ADS124S08

您好;

我在发出 SFOCAL 命令时读取全部为零。 这是正常的吗? 我本以为会读一个数字,尽可能小,但仍然是一个数字。 我想知道我的设置或我如何读取 SFOCAL 寄存器有什么问题。 请告知。  
莫杰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojie:

    发出 SFOCAL 命令后、您通常会在 OFCAL 寄存器中看到与 ADC 噪声相关的代码。  运行 SFOCAL 时最常见的问题是您必须在发出该命令时处于转换模式。  如果 ADC 处于空闲状态、该命令将无效。   

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:感谢您很快回复我。 是的、根据数据表中的状态图、 状态机 在执行校准命令时强制 ADC 进入转换模式。 当发送 SFOCAL 命令时,全局斩波也会被禁用............... 正常 ADC 转换也已通过命令调度程序和转换寄存器读取进行验证。 然而、SFOCAL 始终读取为零。 听起来您确实会看到非零值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojie:

    为了让我完全了解您要尝试执行的操作、您能向我发送您正在使用的配置寄存器设置吗?  您可能会对状态机图有点困惑。  ADC 的默认配置为连续模式、但当器件上电时、它处于待机模式(不是断电、而是待机)。  这意味着 ADC 在上电时不进行转换。   

    在9.4.3节中指出"当器件处于 STANDBY 模式时、不会对校准命令解码"。  此外、在 SFOCAL 说明中、它在数据表的第9.5.3.9节"必须在转换模式中发出校准命令"中进行了说明。  那么、如何退出待机模式并进入转换模式呢?  发出 START 命令(或将 START/SYNC 引脚设置为高电平)。

    因此、是的、如果所选配置为连续模式、则会处于转换模式、但您至少必须通过引脚配置或使用 START 命令开始转换。

    第9.4.3节讨论了待机模式和设备进入该模式的时间。  在图82中、您可以看到器件在上电后进入待机模式、但要进入转换模式、START/SYNC 引脚 (如果不使用该引脚、请确保其连接至逻辑低电平) 必须变为高电平、或者必须发出 START 命令。

    使用示波器或逻辑分析仪并监控 DRDY 将有助于确定 SFOCAL 是否真正正常工作、因为 DRDY 应在校准发生的时间内保持高电平。  此外、您将在噪声最大的 OFC 寄存器中看到最大的变化。  在增益为128且数据速率为4ksps 的情况下运行 PGA 时、便会出现这种情况。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    您的回答对我们很有帮助。 说到 FPGA 实施人员、现在似乎我们的状态机在我们执行的校准序列期间不会发出 START 命令。 他们会对其进行更新、以反映您对发送 START 命令以进入转换模式后跟校准命令的注释。 您是否具有可以放入仿真环境的 ads124s08组件的 System-Verilog 模型?

    再次感谢您、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojie:

    很遗憾、此器件没有 Verilog 模型。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    Simulink 模型如何? 有什么可以用来验证我们的 VHDL 代码的东西吗?

    莫杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojie:

    99.9%的时间该器件与微控制器一起使用、然后我们还有一个示例代码。  代码的任何验证都是通过使用调试器和逻辑分析仪艰难完成的。  在过去、我们已经讨论过为我们的器件的数字接口创建仿真模型、但所做的努力最终对我们来说是没有好处的。  为了让客户更快地完成项目、我们有很多事情要做、但用于我们支持的海量器件和每年新增的许多器件的资源非常有限。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们在发出 START 命令后正在取得进展、现在我们能够读取随样本大小和采样频率而变化的非零 SFOCAL 和 SYOCAL 值。 感谢您的建议。 它起作用了。 是否有建议说明如何确定应执行此校准的次数以及 在校准完成时是否还应使用 RESET 命令?

    莫杰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojie:

    这有点难回答、因为它在某种程度上取决于您的系统设计。  通常、您需要在上电后以及配置数据速率和 PGA 设置后发出失调电压校准。  如果 ADC 改变工作温度、一些客户将定期发出偏移校准、以消除偏移漂移的影响。  

    可以使用全局斩波、通过进行两次测量并在两次测量之间反转 ADC 输入来消除 ADC 偏移。  这里的缺点是需要进行两次测量、而循环多路复用器时会降低整体吞吐量。  优点是每次测量都会抵消 ADC 失调电压。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好我的帮助 TI 朋友:-)

    感谢您提供宝贵意见。 取得良好进展。 SFOCAL 很好理解、并且多数情况下对操作进行了检查。 读取较小的偏移值、我假设每个后续校准命令都会使用该值。 运行测试进行验证。  

    我的最后一个问题与 SYOCAL 有关。 我了解从外部 REFP0/REFN0引脚到 ADC 比较器的路径。 产品说明书显示最好将该电压设置为1/2 AVDD。 为什么是1/2? 因为它处于比较器动态范围的中间位置? 如果他们将其连接到电路板上的5V 基准电压、并且 AVDD 也是5.0、该怎么办?  我不明白的是它与什么基准电压进行比较? 它会与 AVDD 的电压进行比较吗? 如果是、假设我们将  REFP0/REFN0连接到5.0V 基准电压、且 AVDD 为5.0、它如何知道我们所做的工作? 在我看来、我们可以通过某种方法告诉它我们已将其与1/2 AVDD 绑定、然后数据表明2.5000V 基准正常、我们来测量 AVDD、看看它是5.000、 如果不超过或小于5.000、则为电路板视角偏移量、这会影响 AIN 范围、AIN 偏移、、 ...  

    请说明。  

    SFOCAL 和 SCOCAL 是唯一实现的两条命令、我需要确保了解如何在系统中使用它们。

    非常感谢  

    莫杰  

    PS (如果您在德克萨斯州、达拉斯、我多年前去过理查森的工厂、当时我为数字团队提供支持、留下了美好的回忆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojie:

    数据表显示最好将该电压设置为1/2 AVDD。 为什么是1/2? 因为它处于比较器动态范围的中间?

    AVDD/2处的设置允许 PGA 输入在所有 PGA 增益设置上具有适当的共模。

    ADS124S08是一款 Δ-Σ ADC、它是一种过采样 ADC、可将输入电压与基准电压进行比较。  输出结果作为调制器位流结束、随后由低通滤波器进行数字滤波。  这个带有多级调制器的过采样过程将强制量化噪声到更高的频率、这些频率稍后由数字滤波器消除。  结果是降低了噪声并提高了精度水平(可重复性)。

    ADS124S08是一款高度集成的器件、包含一个2.5V 基准和一个 PGA。  PGA 无法一直驱动到电源轨、因此它具有随增益的增加而窄的输入限制。  如果进行单端测量、则必须禁用并旁路 PGA、以便测量可以到达电源轨。

    输入电压与所选的基准电压进行比较。  这可以是内部基准、也可以是其他一些外部连接的基准。  基准输入不得大于 AVDD。

    还有电源和基准比较器将这些电压与状态信息进行比较、这可能会增加混淆。

    如果他们将其绑定到电路板上的5V 基准电压,而 AVDD 也是5.0则该怎么办?  我不明白的是它与什么基准电压进行比较? 它会与 AVDD 的电压进行比较吗? 如果是、假设我们将  REFP0/REFN0绑定到5.0V 基准电压、且 AVDD 为5.0、它如何知道我们做了什么?

    转换结果将始终与所选基准相关。  我解释的最佳方式是给出一个传感器示例。  假设我们有一个电桥测量(例如负载单元)、由与基准相同的电源(5V)供电。  相对于每个输出(+至接地和-至接地)、空闲(无应变)时的电桥输出将为5V 的1/2。  在电桥不受应力的情况下、理论上输出将为0 (对于平衡电桥、+=-)。  但在实践中、每个桥臂中的电阻会略有不同、可能会存在偏移。  使用 SCOCAL 会将该失调电压作为系统校准的一部分考虑在内。

    最后、通过使用系统校准、您需要让系统在 ADC 输入范围内应用被视为"0"的输入。  最后、我实际上看到该命令很少使用。  一个原因是它的设置很复杂、另一个原因是具有偏移的传感器的转换结果很容易在代码中处理。  使用 SFOCAL 可消除 ADC 的失调电压、由于 ADC 的漂移、这通常更为重要。  SFOCAL 将在中间 AVDD 电源处自动将输入短接在一起。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常好、谢谢。 您已经回答了我的所有问题。  

    感谢您的全力帮助。

    莫杰