This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401-Q1:无法初始化 DAC 芯片

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342927/dac43401-q1-can-not-initial-dac-chip

器件型号:DAC43401-Q1

我们将 VDD 5V 用作基准 VDD、并希望生成方波(0 ~ 1.8V)

现在我正在初始化  

0x25、0x0170

0x26、0x0000

0xD1、0xC000

0xD3、0x0108

0xD3、0x0118

但是、它不起作用。

请检查是否正在初始化。