This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:A0地址问题

Guru**** 2769835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343660/dac43204-a0-address-questions

器件型号:DAC43204

您好、

如果客户想要使用地址000、该地址需要将 A0拉至 GND、但他们使用 I2C 需要上拉。 这会是问题吗?  

如果客户选择地址001并将 A0拉至 VDD、我们是否建议使用一个上拉电阻器(建议值是多少? 10k?) 或者可以直接连接到 VDD?

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想使用像照片设置一样的地址010或011。
    但是、如果我拉高 I2C、它会影响地址设置吗?

       

    谢谢。

    TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi TW、  

    SDA 和 SCL 引脚需要上拉至 VIO 以进行 I2C 通信、但 A0引脚不需要。 它可以直接连接至 VIO 或 GND。 对于 A0连接到 SDA 或 SCL 的情况、可以确定 SDA 或 SCL 已经具有到 VIO 的上拉电阻器、这是正常 I2C 通信的预期结果。  

    只要在运行期间仅填充 R5、R6、R72或 R73中的一个、您所展示的原理图就可以工作。  

    此致!

    K·琼斯