请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7138-Q1 大家好、
根据数据表的说明,我们尝试将位" CRC_ERR_IN 将"1"写入其中。
客户报告在写入"1"后状态仍然相同。
1.我想确认向该位写入"1"是否是对其进行复位的正确方式?
2.如果写入1是正确的吗? 可能是由于 I2C 写入格式不正确而失败。
那么、我们使用以下格式将"1"写入其中、而不是"8.3.9.1输入 CRC (从主机到器件)"章节中的格式、我说得对吗?
尝试澄清可能导致写入失败的任何可能性。
请与我们分享您的评论。
谢谢你。