This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:使用内部直流测试信号进行 ADC 校准

Guru**** 2472450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344942/ads131m08-using-internal-dc-test-signals-for-adc-calibration

器件型号:ADS131M08

大家好!

我想校准 ADS131的增益。 数据表在第8.3.9节中提到了一些内部测试信号。 除了这些测试信号是+/- 2 / 15 * Vref 这一事实之外、没有更多的信息。

因此、有人能告诉我这些信号是否可用于内部增益校准吗?

这些信号的准确性/可靠性如何?

这些信号是因器件而异、还是因通道而异?

提前感谢您、此致

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Zimmermann1:

    我们没有与内部测试信号共享的精度数据。 这些诊断用于诊断 ADC 的严重问题、并确保内部信号链仍正常运行。  

    如果您需要校准 ADC 增益误差、为此请使用外部源、例如精密 VREF

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的快速回复。

    好的、我将使用外部设置来校准增益。

    此致

    丹尼尔