This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:ADS122C04EVM

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344727/ads122c04evm-ads122c04evm

器件型号:ADS122C04EVM

您好!

感谢您对电路板设置的帮助。 我现在尝试使用 EVM 读取连接到微控制器的负载单元输出。 我的是 Arduino uno。 我已经如你所说的那样建立连接、但是我很难找到能够支持简单读取 ADC 的代码。 我找不到带有地址等的示例代码。 如果您知道这一点、那将非常有帮助。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eitan:

    社区中应有一些可供您使用的基本 I2C Arduino 代码示例。  下面是一些可能有助于您入门的代码:

    #include <Wire.h>
    
    Wire.begin();                                   // join i2c bus (address optional for master)
      Wire.beginTransmission(device);                 // start communcation with device (48...4B)
      Wire.write(0B00000001);
      Wire.write(highByte(setupdevice));              // Set I2C address to device (48...4B)
      Wire.write(lowByte(setupdevice));
      Wire.endTransmission();
    
      Wire.beginTransmission(device);                /// start communcation with device (48...4B)
      Wire.write(0B00000000);
      Wire.endTransmission();
    
      Wire.requestFrom(device, 2);                  // request 2 bytes from slave device #2
       byte a = Wire.read();
       byte b = Wire.read();
       word code=(a*256)+b;

    此致、

    鲍勃 B