This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474EVM:是否有任何我可以参考的文档或讲座?

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344506/ads5474evm-are-there-any-documents-or-lectures-that-i-can-refer-to

器件型号:ADS5474EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5474

你好。 我有 tsw1400和 ads5474,但我不知道如何使用它们。 除了用户指南、有没有可以参考的 YouTube 视频、书籍或讲座? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinseok Shin:

    除了用户指南之外、没有其他资源可供使用这些器件。 我建议您查看 HSDC Pro 用户指南、因为它可能会有所帮助。  www.ti.com/.../slwu087e.pdf

    此致、Chase