This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS10064:C6742和 THS10064的原理图

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: THS10064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341142/ths10064-schematic-diagram-for-c6742-and-ths10064

器件型号:THS10064
主题中讨论的其他器件: REF5025REF5050

大家好、我将 c6742 DSP 与 THS10064 ADC 配合使用、有人能建议这2的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    这是一个现有项目还是一个新设计?  我之所以提出这个问题、是因为此时 THS10064已有25年的历史、我不确定它还可以使用多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全新设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你对并联 ADC 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最近还没有很多使用并行接口的新设计。  THS10064具有内部1.5V 和3.5V 基准、我建议您使用该器件的这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 SLAU042B EVM 手册第23页、在哪里可以找到提供1.5和3.5V Vref 的电路? 请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是 gona 使用外部 Vref ... 这是否意味着我们需要为 THS10064提供1.5V 和3.5V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLAU042文档使用器件的内部基准。  如果您计划使用外部基准、则必须提供该基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Tom、您能推荐1.5伏和3.5伏的电路吗? 任何像 REF5025这样的 IC 芯片... 请稍后回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    我所知没有1.5V 或3.5V 基准电压、可能某种具有可调输出的产品、但最终、随时间/温度变化的初始精度/漂移都将发挥作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、您可以咨询您的 TI 模拟专家吗?他可以设计出提供1.5和3.5 V……的电路。 我们迫切需要这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用以下代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复、我看到了2个电位器 R2和 R4、您认为在成熟的晶圆机 PCBA 中实施2个电位器是否合理? 请告知..  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没问题、但如果您不想使用电位器、也可以随时使用固定电阻器。  例如、3.83K 的 R1和1.65K 的 R2将通过5V 基准为您提供1.5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对于1.5伏呢, 3.5伏呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供此电路的 BOM 列表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    对于3.5V 电压、它将是相同的电阻值、只需交换它们在分压器电路中的位置即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此 REF5050的 BOM 列表要共享?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    THS10064是一款10位转换器、内部基准应该是足够的。  除了 REF5050、 3.83K 和1.65K 各有2个、都是您的 BOM。