This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:请求详细的功能方框图

Guru**** 2803565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342863/ads7038-q1-request-for-detailed-functional-block-diagram

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038

大家好、

我想向您介绍这款器件的详细功能方框图。 需要使用此材料来计算每个引脚的阻抗、如 AVDD、DECAP、DVDD 等。 此外、还需要 MUX 和 SPI 接口块的详细内部结构。 请参阅下面的附件、以了解相关内容。

e2e.ti.com/.../6237.ADS7038_5F00_Functional-Block-Diagram.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    这是一个非常不常见的问题、您想要做什么、这需要如此高的详细程度?  您可以发现内部 S/H 开关的 Rdson (第15页)为150欧姆。  您可以使用第7页中的最大 AVDD 电流来确定 AVDD 引脚的阻抗。  我没有任何"更详细的"方框图要跟您分享、因此我想知道您为什么需要这个详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是客户的请求。 他们想知道 AVDD/DECAP/DVDD 引脚上有上拉/下拉电阻器、并且这些引脚连接到多路复用器、ADC 等模块。 此外、AIN0到 AIN7和 SPI 接口引脚与上述相同。 这就是我问您有关详细的功能方框图的原因。 我清楚吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您同意、我将通过您注册的电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以通过电子邮件与我联系。 请给我发邮件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。