This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278EVM-PDK

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332584/ads1278evm-pdk-ads1278evm-pdk

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADCPRO

无法在64位 Windows 11操作系统上安装 PHI 驱动程序。

生成的消息;

根据底层平台运行 dpinst
我们使用的是64位操作系统。
CreateProcess 成功
INFO:选项集:将日志信息转储到控制台。
信息:当前工作目录:"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1278 EVM\PHI Driver"
信息:在路径"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1278 EVM\PHI Driver"上运行
INFO:未提供有效的"dpinst.xml"文件。
INFO:安装选项集:传统模式打开。
信息:找到的驱动程序包:"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1278 EVM\PHI Driver\TI_USB_PHI.inf'。
INFO:预安装'c:\Program files (x86)\Texas Instruments\ads1278 evm\phi drivers\ti_usb_phi.inf'……
信息:输入:DriverPackagePreinstallW
INFO:返回:DriverPackagePreinstallW (0xE000024B)。

TI 能否提供可行的解决方案? 此致、Ed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    我们需要几周时间才能在 TI.com 上获得新版本、但与此同时、您应该能够按照以下常见问题解答来正确安装驱动程序。

    安装 GUI 时、您可以跳过/中止驱动程序安装、并按照 [FAQ]中所示的步骤手动安装驱动程序:如何解决 PAMB EVM 连接和/或驱动程序安装问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    与常见问题解答过程的唯一区别是指向位于中的 INF 文件。 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1278 EVM\PHI Driver\ (不是 FAQ 中显示的 INF 文件)。

      

    请告诉我、您是否能够让它正常工作。

    另请注意、此 GUI 适用于新的 V2版本的 EVM ADS1278V2EVM-PDK、该版本使用 PHI 数据采集卡。  如果您的原始版本使用 MMB0数据采集板、则需要安装 ADS1278EVM-PDK-SW 插件以及 ADCPro 软件。  

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本2.2可以正常工作。 但是、我已使用 NXP mimxrt1170 MCU 连接电路板、并成功编程和读取 ADS1278EVM。 感谢您的支持。

    此致、

    艾德·多彭贝格