主题中讨论的其他器件: Profibus
我现在正在使用 DAC8740H 实现 压力传感器上的 PROFIBUS PA 应用。
现在、我可以 正确地从 PROFIBUS PA 总线接收帧、我可以在 MCU 中对其进行检查、因为 UART_OUT 连接到 MCU 的 RX 引脚。
但我无法通过 DAC8740H UART_IN 将帧传输到 PROFIBUS PA 总线。
详细说明:
1.我的原理图基于 TI E2E 网站提供的 DAC8740H_PAFF.SchDoc。
2.为避免 PROFIBUS PA 主设备产生意外干扰,我只将 PA+和 PA-连接到直流电源的30V 和 GND。
3. 在 RST (引脚5)设置为高电平之前、由 MCU 将双工引脚设置为低电平。 所以我们使用了半双工!
4. DAC8740H 发送 FIFO 的深度是多少? 16个字节或其他?我可以首先将16个字节连续传输到 DAC8740H 的 UART_IN 一次吗?
5.我看到在数据表中、 用户数据流之前需要开始定界符、开始 定界符必须是0x2D、或者有一些规则要定义?
6. 我首先将帧流"EA 8B 00 AE FF FF FF FF 2D 10 00 02 00 35 30"传输到 DAC8740H 的 UART_IN、
其中
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/73/OrangeLine-is-CD-and-blue-line-is-UARTIN_5F00_20240318.jpg)
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/73/OrangeLine-is-UARTINand-blue-line-is-UART_5F00_RTS_5F00_20240318.jpg)