This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:DAC7716

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343172/dac7716-dac7716

器件型号:DAC7716
尊敬的支持团队:
  正如我们先前对 DAC7716进行配置时一样、从 DAC7716获取电压输出
AVDD:-+11V
AVSS:-11 V
DVDD:-无电源
AGND:- GND
DGND:- GND
+5VD:-+5V
REFA :-内部2.5V
LDAC (J2.17)-高电平(+5V)
RST (S1.3):-高
Uni/BIP A (J2.8)-高电平(+5V)。
我们在监控 DAC 通道1地址0101的电压、但是通道1不会产生任何输出。 我们是否可以通过任何方法获得代码示例、连接原理图或设置说明? 或 Arduino、嵌入式或 FPGA 中的任何示例代码。
谢谢。此
致、 Udayagiri Gowthami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthami:

    我知道您提供的是 AVDD 和 AVSS、那么您如何向器件提供 DVDD 和 IOVDD?

    您是否在使用 EVM?
    如果是、那么 J8跳线的状态是什么?

    您是否还可以验证器件 IOVDD 和 DVDD 引脚上的电压?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthami:

    DVDD 引脚需要电压来运行器件的数字电路。 将该线路连接到5V、如果您仍有问题、请告诉我。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们正在使用 EVM、 J8跳线连接到 JP8.5和 JP8.6、因此从 DVDD 开始、IOVDD 将在内部使用5V 数字电源。我们不提供任何电源、因为 DAC7716 EVM 用户指南中不提到这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个疑问在开关 S1有 RST 和 LDAC 这个开关的位置是什么,和 LDAC 必须连接到低或高? 我们已将 Uni/BIP A 连接到高电平(+5V)、使其处于单极模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DVDD 我们连接到+5V 仍无法获得电压 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthami:

    LDAC 应低电平、RST 应高电平、以便输出电压立即改变

    LDAC 开关应设置为左侧、"1"标签的另一侧。

    您能否提供 EVM 的图片?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯,

    感谢您的答复。 我们能够获得电压输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthami:

    太好了、我很高兴这个问题已经解决。

    如果您遇到任何其他问题、请再次与我们联系!

    谢谢。
    卢卡斯